Online Assessment
Unser Online-Assessment ist spielerisch aufgebaut. In jedem Level sind unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Zeige uns, wie gut du dich konzentrieren kannst, wie du auf Zeitdruck reagierst und wie du dich in den Spielsituationen entscheidest. Reagiere einfach ganz spontan und natürlich!
Das Online-Assessment dauert circa 35 bis 45 Minuten. Du hast bis zu einer Woche Zeit, alle Aufgaben zu beenden. Du kannst zwischen den einzelnen Aufgabengruppen auch jederzeit Pausen machen. Am besten führst du das Assessment durch, wenn du konzentriert bist und eine ruhige Arbeitsatmosphäre hast.
Damit du auch erfährst, wie du beim Online-Assessment abgeschnitten hast, senden wir dir nach deiner Teilnahme einen aussagekräftigen Feedbackbericht.
Die Level haben alle denselben Aufbau:
Zu Beginn siehst du eine kurze Einleitung, die dir die Aufgaben beschreibt. Danach folgt eine interaktive Sequenz, die dir Näheres dazu erklärt und dir zeigt, wie du agieren solltest. Meist ist es so, dass bestimmte Aktionen von dir verlangt werden, um fortfahren zu können.
Um sicherzugehen, dass du die Aufgabe richtig verstanden hast, folgen teilweise noch ein paar Beispielaufgaben. In diesen Abschnitten wird die Zeit nicht gezählt. Du kannst sie in aller Ruhe durcharbeiten und auch wiederholen. Wenn du dann das eigentliche Level startest, siehst du entweder eine Zeitbeschränkung oder eine Begrenzung durch die Zahl der zu bearbeitenden Aufgaben. Ist die Zeit abgelaufen oder hast du alle Aufgaben bearbeitet, wird das Level automatisch beendet.
Alle Bewerberinnen und Bewerber werden im Anschluss an ihre Online-Bewerbung zum Online-Assessment weitergeleitet. Die Aufgabengruppen (Level) sind für alle gleich.
Es geht bei deiner Bewerbung darum, dich kennenzulernen und nicht jemand anderen. Sollten wir mitbekommen, dass nicht du, sondern jemand anders die Aufgaben absolviert hat, müssen wir dich leider aus dem Bewerbungsverfahren ausschließen.
Du kannst das Assessment auf einem PC/Mac oder mobilen Gerät (Tablet oder Smartphone) absolvieren. Es ist empfehlenswert, ein Gerät zu verwenden, das nicht älter als vier Jahre ist, um eine optimale Darstellung der Grafiken und der Animationen zu ermöglichen. Bei allen Arten von Geräten sollte das Betriebssystem möglichst auf den aktuellsten Stand upgedatet sein (Windows 7 und XP werden nicht mehr unterstützt). Alle gängigen Browser können verwendet werden, nur der Internet Explorer leider nicht. Sollte ein Browser, Betriebssystem oder Gerät verwendet werden, das nicht mehr unterstützt wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Das Online-Assessment besteht aus acht Aufgabengruppen (Level). Sobald du ein Level begonnen hast, kannst du es nicht mehr unterbrechen. Sorge bitte dafür, dass du in dieser Zeit nicht gestört wirst. Du musst nicht alle Level auf einmal absolvieren.
Du hast ab Start der Bewerbung sieben Tage Zeit, um alle erforderlichen Aufgabengruppen zu bearbeiten.
Manche Level haben eine Zeitbeschränkung, andere eine Begrenzung durch die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben. Versuche generell, die Aufgaben zügig, konzentriert und sorgfältig zu lösen.
Bitte achte darauf, dass du über eine stabile Internetverbindung verfügst und der Akku deines Geräts ausreichend geladen ist (lege dir sicherheitshalber ein Ladekabel bereit). Schalte dein mobiles Gerät in den „Nicht stören“-Modus, um nicht durch Nachrichten oder Anrufe unterbrochen zu werden. Sorge für eine ruhige und störungsfreie Umgebung, da du dich bei der Teilnahme am Online-Assessment konzentrieren musst.
Logge dich einfach mit deinen bestehenden Zugangsdaten wieder ein. Das zuletzt angefangene Level startet dann erneut.
In diesem Fall wende dich bitte direkt an die unter Kontakt angegebene E-Mail-Adresse.