• Fragen & Antworten

Online Assessment

Fragen & Antworten
Was wird im Online Assessment getestet?

Unser Online Assessment ist spielerisch aufgebaut. In jedem "Level" sind unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Zeige uns, wie gut du dich konzentrieren kannst, wie du unter Zeitdruck reagierst und wie du dich in den Spielsituationen entscheidest. Reagiere einfach ganz spontan und natürlich. 
Das Online Assessment dauert ca. 35 - 45 Minuten. Du hast bis zu einer Woche Zeit, die Aufgaben zu beenden. Du kannst zwischen den einzelnen Aufgabengruppen Pausen machen. Am besten führst du das Assessment durch, wenn du konzentriert bist und eine ruhige Arbeitsatmosphäre herrscht.
 

Wie sind Aufgabengruppen aufgebaut?

Die Level haben alle denselben Aufbau:

Zu Beginn siehst du eine kurze Einleitung, die dir die Aufgaben beschreibt. Danach folgt eine interaktive Sequenz, die dir die Aufgabenstellung näher erklärt und zeigt, wie Aktionen ausgeführt werden. Meist ist es so, dass bestimmte Aktionen von dir verlangt werden, um fortfahren zu können.
 

 

Machen alle BewerberInnen das gleiche Online Assessment?

Alle Bewerberinnen und Bewerber werden im Anschluss an ihre Online Bewerbung zum Online Assessment weitergeleitet. Die Aufgabengruppen (Level) sind für alle Bewerberinnen und Bewerber identisch. 

Kann jemand anderes den Test für mich bearbeiten?

Zunächst einmal solltest du wissen, dass du dich strafbar machst, wenn du nicht selbst die Aufgabengruppen absolvierst. Sollte uns dies bekannt werden, schließen wir dich sofort aus dem Bewerbungsprozess aus. 

Welche technischen Voraussetzungen bestehen?

Du kannst das Assessment auf einem PC / Mac oder mobilen Gerät (Tablet oder Smartphone) absolvieren. Es ist empfehlenswert, ein Gerät zu verwenden, das nicht älter als 4 Jahre ist, um eine optimale Darstellung der Grafiken und Geschwindigkeit der Animationen zu ermöglichen. Bei allen Arten von Geräten sollte das Betriebssystem möglichst auf den aktuellsten Stand upgedated sein (Windows 7 oder XP werden nicht mehr offiziell unterstützt). Alle gängigen Browser können verwendet werden, lediglich der Internet Explorer wird nicht unterstützt.

Kann ich den Test unterbrechen?

Das Online Assessment besteht aus acht Aufgabengruppen (Level). Sobald du ein Level begonnen hast, kannst du es nicht mehr unterbrechen. Sorge bitte dafür, dass du in dieser Zeit nicht gestört wirst. Du musst nicht alle Level auf einmal absolvieren. 
Du hast ab Start der Bewerbung sieben Tage Zeit, um alle erforderlichen Aufgabengruppen zu bearbeiten. 

Wie schnell muss ich arbeiten?

Manche Level haben eine Zeitbegrenzung, andere eine Begrenzung durch die Anzahl zu bearbeitender Aufgaben. Versuche generell, die Aufgaben zügig, konzentriert und sorgfältig zu lösen.

Was mache ich, wenn ein Test gesperrt ist?

Es kann mal passieren, dass eine Aufgabengruppe plötzlich gesperrt ist, weil bei der Bearbeitung dein Browser abgestürzt ist. Dann wende dich bitte mit einer E-Mail an die unter Kontakt angegebene Adresse, damit die Aufgabengruppe für dich wieder entsperrt wird.

Worauf sollte ich bei der Durchführung achten?

Bitte achte darauf, dass du über eine stabile Internetverbindung verfügst und der Akku deines Geräts ausreichend geladen ist (lege sicherheitshalber ein Ladekabel bereit). Schalte dein mobiles Gerät in den "nicht stören"-Modus, um nicht durch Nachrichten oder Anrufe unterbrochen zu werden. Sorge für eine ruhige und störungsfreie Umgebung, da du dich bei der Teilnahme am Online Assessment konzentrieren musst. 

Wie schalte ich mein mobiles Gerät in den "nicht stören"-Modus?

Bei iOs-Geräten (Apple): "Einstellungen" > "nicht stören" oder über das Kontrollzentrum (hochwischen) auf den Halbmond klicken. Bei Android-Geräten: "Einstellungen"  --> "Datenschutz & Sicherheit" --> "bitte nicht stören"

Was mache ich wenn meine Internetverbindung während der Durchführung abbricht?

Logge dich einfach mit deinen bestehenden Zugangsdaten wieder ein. Das zuletzt angefangene Level startet dann erneut.

Ich kann die Tests aufgrund eines Handicaps nicht machen. Was nun?

In diesem Fall wende dich bitte direkt an die unter Kontakt angegebene E-Mail-Adresse.

E-Mail schreiben